入门

FactoryTalk® Remote Access™
是 Rockwell Automation 软件解决方案,支持通过 Stratix® 4300 Remote Access™ 路由器或通过安装了
FactoryTalk® Remote Access™
Runtime 的工业 PC 远程访问与以太网和串行连接相关的工业设备并为其提供远程访问和远程协助。
在开始之前,请先查看以下信息:
FactoryTalk® Remote Access™
订阅、资源如何组织到远程访问域中、如何执行 Stratix® 4300 Remote Access™ 路由器的初始配置、如何下载和安装
FactoryTalk® Remote Access™
Runtime、如何下载和安装
FactoryTalk® Remote Access™
Tools,以及使用
FactoryTalk® Remote Access™
设置组织的初始配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal