路由规则

提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅路由器用户手册中的
网络
部分。
路由规则由一组标准组成,这些标准确定数据包在一个或多个网络中从源到目标所采用的路径。路由规则是网络的一个基本方面,在确定网络上的设备之间如何传输数据方面起着至关重要的作用。
建立远程 VPN 连接后,可立即访问连接到 LAN 1 的设备。相反,只有在通过
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
配置路由规则后,才能访问连接到 LAN 2 的设备。

配置

要通过
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
创建、修改和取消静态路由规则,请访问
资源管理器
域视图
并在左窗格中选择一个设备。然后,在右窗格中选择
路由规则
,并单击
带圆圈的加号
按钮。
此时将显示
创建路由规则
窗口。它包括三个字段:
  1. 子网 IP
    :要访问的子网。
  2. 子网掩码
    :要访问的子网的掩码。
  3. 网关 IP
    :任何访问特定子网的请求所转发到的网关。
您可以将多个路由规则与一个设备关联。
只有当应用于用户所连接的设备和建立 VPN 连接时,路由规则才可见。
路由规则在
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
右窗格的
路由规则
以外的
交互式访问
连接
中可见。
在所显示的示例中,应用了一个静态路由规则。
提醒事项: 当 VPN 连接不再处于活动状态时,会自动删除添加的路由规则。

示例

要允许通过
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
提供远程协助的计算机访问端点 4、5 或 6,请按如下方式配置路由规则:
  • 子网 IP:10.65.0.0
  • 子网掩码:255.255.0.0
  • 网关 IP:192.168.11.113
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal