组的创建

组由用户集合组成,可帮助整理用户权限。要创建组,请以管理员用户身份登录
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
。
要创建用户组,请执行以下操作:
  1. 访问
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    并选择
    资源管理器
    域视图
    。
  2. 首先选择域文件夹,然后选择旁边的
    添加资源
    (
    带圆圈的加号
    图标)。
  3. 选择
    创建组
    。
  4. 输入组名称。
  5. 在右窗格中,选择
    添加资源
    (
    带圆圈的加号
    图标),并搜索现有用户帐户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal