身份验证器应用程序

如果手机上没有身份验证器应用程序,请安装您喜欢的身份验证器应用程序,例如
Microsoft®
身份验证器,如下所示:
  1. 选择
    FactoryTalk Remote Access
    磁贴。
  2. 当
    保护帐户
    窗口打开时,打开手机中安装的身份验证器应用程序,选择 (
    +
    ) 添加新帐户并扫描二维码。
  3. 在
    保护帐户
    窗口中输入显示在身份验证器应用程序中的一次性密码。
  4. 选择
    复制代码
    ,并将密码粘贴到安全的位置。
    重要提示:
    如果您需要重置帐户或将身份验证应用程序移动到其他设备,系统将提示您提供此恢复密码。请务必将密码保存到安全的位置。
    如果有了新手机,并且需要通过身份验证器应用程序在此新手机上配置 MyRockwellAutomation 登录帐户,则需要再次完成多重身份验证 (Multi-Factor Authentication, MFA) 过程。
    如果您丢失密码,请从 FactoryTalk Hub 联系 Rockwell Automation 技术支持,然后选择
    帮助
    联系支持人员
    以打开聊天窗口。
  5. 选择
    我已安全记录此代码
    ,然后选择
    继续
    。
    将打开 FactoryTalk Remote Access。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal