创建
域子文件夹

域子文件夹
可由选定的管理员管理,并可由受限的用户组访问。如果您正与多个不同的供应商合作,或者通过
FactoryTalk Remote Access Manager
管理各种操作,此功能很有用。
提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅组织、域和域子文件夹和 FactoryTalk Remote Access Manager 概述和相关实体。
要创建
域子文件夹
,请执行以下操作:
  1. 使用管理员用户帐户登录
    FactoryTalk Remote Access Manager
    。
  2. 访问
    资源管理器
    域视图
    部分。
  3. 选择
    添加资源
    (
    带圆圈的加号
    )按钮和
    创建文件夹
    。
  4. 添加任意用户帐户以管理新建的文件夹。
  5. 确保管理员用户帐户对文件夹具有
    管理员
    权限。
当本地参与者登录到 FactoryTalk Remote Access Manager 时,他们将只能操作其已经获得相应权限的域子文件夹。而无法查看由域管理员创建的任何其他文件夹。但是,他们将能够根据需要在其管理的文件夹中添加任何组、设备及更多域子文件夹。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal