批准远程访问

批准远程访问
条目在远程设备上引入了额外的安全级别。它允许您仅在用户许可或直接访问远程设备的情况下访问远程桌面或打开 VPN 通道。此设置只能应用于单个设备。
提醒事项: 启用或禁用
批准远程访问
条目需要设备安装程序权限。
要在远程设备上启用
批准远程访问
功能,请执行以下操作:
  1. 访问
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    并选择
    资源管理器
    域视图
    。
  2. 选择您要为其设置
    批准远程访问
    权限的远程设备。
  3. 在右窗格中,标记
    批准远程访问
    选项。
在设备上启用
批准远程访问
,并尝试通过
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
发起 VPN 连接或远程桌面会话时,远程设备上会出现一个授权窗口,显示传入用户连接的用户名和 IP 地址。然后,远程设备的操作员可以允许或拒绝访问设备。如果访问被拒绝,则会出现一条通知,告知您连接请求被拒绝。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal