Runtime 应用程序协议

Runtime 应用程序协议
此图描述了 FactoryTalk Optix Runtime 参考架构
FactoryTalk® Optix™
提供多种内置且可靠的连接选项,从控制器一直延伸到云端。
  • 优选连接到
    ControlLogix®
    、
    CompactLogix®
    、
    Micro800™
    和
    MicroLogix™
    控制器
  • 集成 OPC UA 信息模型,可与任何 OPC UA 客户端或服务器通信
  • 支持用于发布/订阅(pub/sub)的 MQTT 客户端连接,并提供嵌入式 MQTT 代理。
  • 支持连接到 REST 服务器
  • 数据库选项包括嵌入式 SQLite、外部 InfluxDB,以及对 MySQL 和 MS SQL Server 的 ODBC 支持
  • 支持 Web 客户端连接,并具备安全的 Web 服务器功能
  • 通过 Azure 事件网格实现与 Azure® 的连接
第三方驱动程序支持包括:
  • Allen-Bradley®
    EtherNet/IP™
    驱动程序
  • Beckhoff TwinCAT
  • CODESYS
  • Micro800™
    控制器驱动程序
  • MicroLogix™
    1400 控制器驱动程序
  • Mitsubishi MELSEC FX3U
  • Mitsubishi MELSEC Q/FGX5U
  • Modbus 驱动程序
  • Omron
    EtherNet/IP™
    驱动程序
  • OMRON FINS 驱动程序
  • Rockwell Automation®
    EtherNet/IP™
  • 串行通信
  • 西门子 S7 TCP 驱动程序
  • 西门子 S7 TIA PROFINET 驱动程序
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal