FactoryTalk® Remote Access™

FactoryTalk® Remote Access™
解决方案支持通过 VPN 进行远程访问来执行维护操作。此外,在运营工厂为远程的情况下,该解决方案允许您在计划前往现场之前调查和解决问题。
使用
FactoryTalk® Remote Access™
Manager 软件,您可以从基于 Web 的集中式界面管理计算机,以执行、配置和操作用于远程访问的 VPN 隧道。您可以应用双因素身份验证来验证用户身份。此外,传输层安全(或 TLS)加密协议可确保数据交换会话的机密性、完整性和真实性。日志和审计跟踪可用于跟踪远程访问操作和已建立的连接。
Stratix®
4300 远程访问路由器为解决方案添加了硬件。路由器允许机器制造商和 OEM 在远程系统及其子网上进行操作。这些路由器提供两个和五个 10/100/1000 Mbps 千兆以太网铜端口变体。
FactoryTalk® Remote Access™
架构
此图显示了 FactoryTalk Remote Access 架构。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal