搜索
FactoryTalk Optix 发行说明
为 OPC UA 服务器配置防火墙
如果应用程序有一个 OPC UA 服务器正在 Windows
®
中运行,请打开在 OPC UA 服务器的
端点 URL 服务器
属性中指定的端口。
先决条件
添加 OPC UA 服务器
。
为 OPC UA 服务器配置防火墙
运行具有 OPC UA 服务器对象的项目时,如果出现提示,则接受要配置防火墙规则的请求。
这会创建
运行时
防火墙规则。
firewall
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal