配置 OPC UA 证书登录
从早期版本升级到
FactoryTalk Optix Studio
1.8.0 后,请将预期的 X.509 用户证书复制到用户身份信任存储库。这不会影响基于密码的登录和传输信任。
重要提示:
升级后,
PKI/User/Trusted/Certs
为空。PKI/Trusted/Certs
中受信任的 OPC UA 证书不会自动用作用户身份凭证。- PKI/Trusted/Certs
- 允许 OPC UA 客户端打开 SecureChannel 的应用程序传输信任存储库。
- PKI/User/Trusted/Certs
- 允许 OPC UA 证书用户登录的用户身份信任存储库。
- 将每个预期的 X.509 用户证书复制到PKI/User/Trusted/Certs
- 如果使用 CA 颁发的证书,请将 CA 证书复制到PKI/User/Issuers/Certs
OPC UA 证书用户登录可以使用已配置的用户身份信任存储库。
提供反馈