先前版本中的已知异常
该列表列出了 FactoryTalk Optix 先前版本中的已知异常。
使用圆括号中的标识信息,可在未来的发行版本中跟踪异常,或者就相关问题获取客户支持的帮助信息时作为参考。
UDT 别名标签的 DINT 成员不显示最小值/最大值 [5306346]
UDT 别名标签的 DINT 成员不显示最小值/最大值。例如,联机导入标签后,DINT 成员的最小值/最大值仍然缺失。要解决此问题,请确保在导入标签之前将
启用扩展属性
值设置为真
。此异常首次出现在版本 1.7.0 中。
不支持通过 EEC 背板发送 Logix 报警通知 [5305119]
使用与 Logix 控制器进行背板通信的 EEC 时,Logix 报警通知不起作用。例如,报警小组件不显示状态更新,“启用/禁用”等更改不会反映在 Optix 中。请避免在此配置中使用基于控制器的报警,或使用受支持的通信方法。
此异常首次出现在版本 1.7.0 中。
画面切换时 PDF 内存泄漏 [3147344]
每 3 秒在主画面和 PDF 画面之间切换一次时,会发生内存泄漏。例如,若重复切换超过 5 小时,会导致内存使用量逐渐增加。请避免频繁切换或优化画面切换。
此异常首次出现在版本 1.3.0 中。
项目路径中含有特殊字符时,无法导入 Codesys 标签 [5439892]
当项目名称或存储路径包含特殊字符时,无法导入 CODESYS 标签。由于指纹不匹配以及无法连接到工作站,显示有关证书验证失败的错误消息。确保项目名称和存储路径不包含特殊字符。
此异常首次出现在版本 1.7.0 中。
联机导入期间不显示计时器数组类型元数据 [5276444]
在联机导入期间,计时器数组类型的成员不显示元数据。例如,在启用扩展属性并联机导入标签之后,计时器数组成员的元数据将丢失。请确保配置设置正确,然后重新导入标签。
此异常首次出现在版本 1.7.0 中。
在密码规则中,特殊字符不区分大小写 [4967372]
启用混合大小写字符规则后,某些特殊字母(如 ñ、ö 和 ä)在“设置项目密码”窗口中不区分大小写。例如,输入 ñ 和 Ñ 不符合规则,错误图标将持续显示为红色。请使用标准英文字母以符合密码规则。
此异常首次出现在版本 1.7.0 中。
在不同平台,UInt64 和 Int64 的数字输入表现不一致 [4045878]
在数字控件中输入 UInt64 和 Int64 类型的最大值时,不同平台显示的结果不一致。例如,输入 UInt64 类型的
18446744073709551615
时,在仿真器/WebUI/运行时工具上显示为 9223372036854775808
,但在终端上显示正常。在解决不一致问题之前,请避免使用 UInt64 和 Int64 类型的最大值。此异常首次出现在版本 1.6.0 中。
Kubernetes 部署中的权利分配问题 [5468202]
当使用联机权利验证在 Kubernetes 容器环境中部署
FactoryTalk Optix
时,Kubernetes 部署可能会被卸载或删除,而未将权利正确释放回许可证服务器。在这种情况下,权利会保持已分配状态,且不会自动释放。因此,在同一环境中新创建的部署可能无法获取所需的权利。要解决此问题,请联系 Rockwell Automation 技术支持进行权利主机转换。
无法通过 FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器的工具栏将绘图添加到键盘 [4099110]
工具栏上用于将绘图(如矩形、椭圆、直线和折线)添加到键盘的图标在 FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器中不起作用。要在
项目视图
中将绘图添加到键盘,请右键单击画面,然后选择,然后选择绘图类型。用于在键盘中绘制形状的图标可在 FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器中使用。此异常首次出现在版本 1.6.0 中。
针对在对象中定义的报警,其报警消息在切换区域设置时不会进行翻译 [4126439]
当定义包含报警定义的自定义对象(类型)时,该类型的实例将继承报警,但在会话中切换区域设置时,报警消息不会被翻译。
为确保翻译能正确进行,在将对象转换为类型之前,请手动添加报警定义。
此异常首次出现在版本 1.6.0 中。
缩放级别更改时 PDF 当前页面会更改 [4048230]
在 FactoryTalk Optix Web 客户端上,更改 PDF 的缩放级别将更改查看器中显示的页面。
此异常首次出现在版本 1.6.0 中。
不透明度显示可能不一致 [3978370]
如果同时在样式表和图形对象中定义图形对象的不透明度,则不透明度可能会不一致。
此异常首次出现在版本 1.6.0 中。
HMI 设备冻结 [4158258]
如果更改项目中已导入标签的数组大小,HMI 设备可能会冻结。请勿在 FactoryTalk Optix 中修改已导入标签的数组维度。大小必须与控制器中定义的标签数组维度匹配。
此异常首次出现在版本 1.6.0 中。
将项从自定义库拖动到项目视图时,动态链接变为未解析 [4100971]
如果数据绑定指向其父项之外的类型或实例,则不会保留这些绑定。手动更新未解析的数据绑定。
此异常首次出现在版本 1.6.0 中。
将源项目传输到 OPC 服务器会中断与 OPC 客户端的通信 [4184669]
如果选择了
传输源项目
,则将项目下载到 OPC 服务器时会显示一条警告消息,提示配置无效或不完整以及与 OPC 客户端未建立通信。在运行时手动重新启动 FactoryTalk Optix 应用程序,以重新启动与客户端的通信。如果将同一项目下载到同一服务器,但未选择传输源项目
,则不会显示警告,并且会建立与客户端的通信。此异常首次出现在版本 1.6.0 中。
无法通过 ControlNet 连接到某些 Logix 控制器 [3385425]
尝试通过 ControlNet 网络连接到下列控制器类型之一时:
- 1769-L35CRCompactLogix®
- 1768CompactLogix®
- 1768Compact GuardLogix®
不能通过 1756-ENxT(R) 模块进行路由来连接到控制器。需要使用以下 EtherNet/IP 模块之一:
- 1756-ENBT
- 1756-EWEB
无法在网络文件夹中创建项目
尝试在网络文件夹中创建项目时显示错误,指示
FactoryTalk Optix
无法重命名项目模板。此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
仿真器无法通过 VPN 连接 InfluxDB 服务器 [3350681]
使用运行时工具通过 VPN 连接 InfluxDB 服务器。然后,可以将项目部署到所选设备。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
旋转可折叠项可能无法按预期显示 [1891903]
不支持旋转可折叠项。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
作为服务运行时,在项目上传后应用程序不会自动启动 [3628522]
将 FactoryTalk Optix 作为服务运行时,在将包含应用程序文件的项目上传到 FactoryTalk Optix Studio 后终止的应用程序不会自动重新启动。手动启动运行时服务或重新部署应用程序。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
当 NetLogic 脚本处于打开状态时,无法部署应用程序 [3545605]
如果打开了任何 NetLogic 脚本,应用程序部署将中止,并显示错误消息“无法准备项目源存档: 复制”。关闭脚本并重新部署应用程序。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
无法正确显示具有在组级别定义的不透明度的高级 SVG 图像 [3249226]
应用于高级 SVG 图像子元素的不透明度在组级别定义时,在仿真器或 OptixPanel 中运行时不会按预期显示。在元素级别应用不透明度以获得预期结果。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
使用多个同名项目时,项目非易失性无法按预期工作 [3540833]
在不同位置使用多个同名项目时,项目非易失性无法按预期工作。使用非易失性时确保项目具有唯一名称。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
在本地会话和 RDP 会话之间切换时出现 IDE 显示问题 [2294982]
在本地和远程桌面会话之间切换时,桌面 IDE 中可能会显示空白屏幕。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
Unicode 字符显示不正确 [3863114]
在使用 Micro 控制器驱动程序的 Micro Logix 1400 或 SLC-500 控制器中,当在连接到标签的文本框或标记中输入中文、日语和朝鲜语 Unicode 字符时,有些字符无法正确显示。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
MouseDoubleClick 事件不完整 [3867487]
目前 MouseDoubleClick 事件不可配置,但在将来的版本中将可以配置。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
OptixPanel 上的日语输入法 [3892017]
在使用虚拟键盘将输入模式切换为日语之前,将无法正确输入数值。这可以通过单击任意文本输入字段来完成。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
在选择“传输应用文件”时,如果应用程序文件的文件夹丢失,则项目部署出错 [3887842]
在部署或模拟项目并选择传输应用程序文件时,如果缺少应用程序文件夹,则部署会导致错误。手动创建应用程序文件目录,然后再次模拟或部署项目。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
更改布尔数组元素上的布尔扩展属性的传递或标量的布尔寻址 [3883369]
如果清除或删除布尔数组元素上的 EU/ST0/ST1 或标量上的布尔寻址,将在 Logix 项目中移除 EU/ST0/ST1 的覆盖。在通过联机导入重新导入之前,Optix 无法识别父标签中的 EU/ST0/ST1。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
不支持将扩展属性从 .L5X 传递到别名标签 [3877581]
使用 .L5X 文件导入扩展属性时,无法正确导入别名扩展属性,且在运行时无法检索这些属性。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
扩展属性传递不会回退到默认本地语言 [3875978]
使用具有扩展属性传递的本地语言时,如果
FactoryTalk Optix
中未提供所选本地语言的翻译,则不会从控制器检索默认的本地语言。此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
本地语言键盘 Alt +(键)为所有非特殊字符键输入大写字母 [3868188]
在
FactoryTalk Optix
Studio 中使用本地语言键盘时,遇到存在特殊字符的按键时会返回特殊字符,其它按键返回大写字母。此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
如果项目的名称包含特殊字符,则 MQTT 代理不起作用 [3854413]
如果
FactoryTalk Optix
项目名称包含本地语言特殊字符,则 MQTT 代理无法启动。使用嵌入式 MQTT 代理时,请勿在项目名称中使用特殊字符。此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
Logix 扩展属性传递位级别说明无法正确导入或显示 [3843855]
Logix 扩展属性传递位级别说明无法联机导入,并且不会正确更新。为避免这种情况,请在实例上分配位级别说明。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
Logix 扩展属性 - 写入时工程单位不指示失败 [3334127]
Logix 扩展属性不可写入。对工程单位的更改不指示写入失败。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
提供反馈