此版本中已纠正的异常

该列表列出了已在
FactoryTalk Optix
1.8.x 中纠正的异常。

视频循环播放可能会导致面板界面卡死 [5836467]

循环播放时视频不会重新开始播放,还可能导致面板界面卡死。例如,MP4 视频播放完毕后,界面会停止响应。请更新面板软件,以恢复视频循环播放和界面响应。
此异常已在版本 1.8.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.7.5 中。

脱机控制器标签导入不显示本地 UDT 标签 [5732987]

脱机控制器标签导入不会显示用户自定义数据类型中的某些本地标签。例如,在 _STD_CM_InAnlg 实例中,UI_Stat 标签在脱机导入期间不会显示。请在联机时导入标签以包含这些本地标签。
此异常已在版本 1.8.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.7.3 中。

UINT64 和 DOUBLE 的 Modbus 标签值不正确 [5731338]

配置为 UINT64 或 DOUBLE 的 Modbus 标签会返回不正确的寄存器值。例如,将四个 UINT16 标签与表达式计算器结合使用时,会返回预期的 UINT64 值。请结合使用四个 UINT16 标签和表达式计算器,以获得 UINT64 值。使用受支持的 NetLogic 代码转换 DOUBLE 值。
此异常已在版本 1.8.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.7.3 中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal