搜索
FactoryTalk Optix 发行说明
添加图形对象动画
添加并配置数字、顺序或并行动画属性,以便为对象添加动画。
小贴士:
动画不会更改对象的实际属性值,而且比依靠脚本或标签来控制属性值要高效得多。有关动画示例,请下载
AnimationsExample.zip
并从中提取和打开项目。
在
项目视图
中,选择要添加动画的对象。
在
属性
中,在顶部选择
,然后选择:
数值动画
。在特定时间段内,通过将值更改为其他值来为对象添加动画。
顺序动画
。在串行模式下,通过简单的过渡为对象添加动画。
并行动画
。在并行模式下,通过简单的过渡为对象添加动画。
小贴士:
还可以右键单击支持动画的属性,然后选择
新建
Animation type
。
(可选)要为同一对象组合不同的动画,请重复
2
。
配置动画属性。请参见
动画属性
。
animate
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal