搜索
FactoryTalk Optix 安装指南
运行时即服务
FactoryTalk Optix
将已部署的应用程序作为 Windows 服务运行。您可以选择使用能够通过以太网 IP 地址访问运行时设备的任意设备的 Web 浏览器与应用程序进行交互。应用程序在 Windows 打开时启动,用户无需登录。
配置画面引擎
部署项目
FactoryTalk Optix Runtime 模式
部署 FactoryTalk Optix 应用程序
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal