搜索
FactoryTalk Optix 安装指南
安装
查看基本安装要求和关键见解,以确保
FactoryTalk
®
Optix
™
从一开始就按要求运行。
快速参考指南
安装 FactoryTalk Optix Studio 需要满足哪些系统要求?
应配置哪些网络端口以允许入站和出站连接?
是否可以在一个设备上安装多个 FactoryTalk Optix Studio 版本?
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal