其他强化建议

节点、集群网络、集群管理和应用程序配置的其他强化措施。
在
FactoryTalk® Optix™
High Availability
集群安装期间自动应用的默认强化措施包括节点间的 WireGuard 加密、静态敏感信息加密、Kubernetes 审计日志记录、受限的
kubeconfig
文件权限、主机防火墙规则和 Pod 反亲和性。
可以应用以下额外的手动强化建议:
节点和操作系统强化
在安装集群之前,应用标准 Ubuntu 节点和操作系统强化基线。限制访问、移除不需要的服务,并使安全更新保持最新状态。
磁盘加密
在安装集群之前,在每个节点上启用磁盘加密,以静态保护 K3s 数据和持久性应用程序数据。
K3s 代理凭据
使用受限的文件权限和静态保护来保护
/var/lib/rancher/k3s/agent/
下的凭据。
集群网络暴露
将集群和应用程序端口仅限定为所需的源,并将集群流量保留在支持 VIP 和故障转移的专用本地网段上。
集群管理
限制 SSH 和集群管理访问,在初始设置后轮换节点加入令牌,并监测意外的节点加入。
应用程序配置
在
FactoryTalk Optix
Studio 中,对 Web 画面引擎使用 HTTPS,在使用 MQTT 时对 MQTT 使用 TLS,并对运行时 OPC UA 服务器使用 OPC UA 安全模式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal