High Availability 集群故障排除
下表列出了常见的集群症状和解决方法。
症状 | 分辨率 |
|---|---|
Windows 工作站和 Ubuntu 节点之间的 SSH 连接失败。 | 更正 SSH 凭据或网络配置,以便工作站能够访问每个节点。 |
由于集群和已部署的项目使用不同的端口,Web UI 访问被阻止。 | 将项目 Web画面引擎端口与集群配置的 Web 端口保持一致,HTTP 的默认端口为 80,HTTPS 的默认端口为 443。 |
数据库停止接受写入。 | 当三个节点中有两个发生故障且数据库失去仲裁时,就会出现此问题。 至少恢复一个故障节点,以建立仲裁并恢复写入。 |
卸载集群后,持久性数据丢失。 | 卸载集群会移除持久性存储。 在卸载前,仅从创建的备份中恢复数据。 |
集群配置板显示的状态似乎已过时或不符合预期。 | 刷新配置板。 如果显示的状态仍然不正确,请检查诊断信息和导出的日志,以确认实际的 Pod 和节点状态。 |
如果部署的大型项目超过运行时内存限制,将导致 Studio 报告部署成功,但运行时会立即关闭,且记录的信息很少。 |
|
Kubernetes 返回 401 Unauthorized 错误、运行时身份检索失败、运行时进入演示模式、更新服务器授权间歇性失败,或者运行时 Pod 未按预期恢复。 | 这些症状通常是由集群节点之间的时钟偏斜引起的。 将所有节点配置为使用相同的已获批 NTP 源,恢复时间同步,确认时钟相差不超过 1 秒,然后重试失败的操作。 如果任何节点不同步或相差 5 秒或以上,请勿继续配置。 |
提供反馈