High Availability 概述
FactoryTalk® Optix™
High Availability
在三节点集群上运行项目,而不是在单个设备上运行。如果活动节点发生故障,集群会自动故障转移到备用节点。客户端始终连接到一个虚拟 IP (Virtual IP, VIP) 地址,无论哪台物理计算机运行该项目。本指南介绍如何安装、配置和卸载 High Availability (HA) 集群。有关 HA 概念和应用程序要求的更深入说明,请参阅
FactoryTalk Optix
帮助中的 High Availability
。High Availability
HA
Kubernetes
Edge
HMI
SCADA
Resilience
Failover
提供反馈