创建 MyRockwellAutomation 帐户
如果您尚未获得 MyRockwellAutomation 帐户,则必须先通过在 MyRockwellAutomation 网站上注册电子邮件来创建帐户,然后才能访问
FactoryTalk®Hub™
。您稍后将使用 MyRockwellAutomation 帐户访问 FactoryTalk®Hub™
。- 通过 MyRockwellAutomation 网站创建 MyRockwellAutomation 帐户。
- 选择创建帐户。
- 完成以下操作:
- 电子邮件地址:输入您的公司电子邮件地址。
- 基本访问权限:输入您的姓名和国家或地区。
- 高级访问权限(可选):输入您的公司、职位和联系方式详细信息。重要提示: 访问FactoryTalk®Hub™时,系统会提示您选择验证方法:电子邮件、短信或电话。如果您选择短信或电话,请在此部分输入您的手机号码。
- 创建密码:输入符合所列要求的密码。
- 同意 Rockwell Automation 条款和条件以及隐私政策,并确认您不是机器人。
- 选择创建帐户。您将收到一封验证电子邮件。
- 打开验证电子邮件,然后选择验证我的电子邮件地址。
- 在 MyRockwellAutomation 网站上,选择继续登录。小贴士: 可以对 myRockwellAutomation 网站与知识库和 Commerce Portal 使用相同的凭据。
提供反馈