在脱机设备上激活 FactoryTalk Optix 运行时工具

在运行时脱机设备上安装运行时工具后,激活请求文件会将脱机设备链接到权利。
在脱机设备上创建激活请求文件,通过联机设备将其映射到权利,然后将其传输回脱机设备。
  1. 在联机设备上,按照在联机设备上激活 FactoryTalk Optix 运行时工具中所述的步骤操作。
  2. 通过 USB 驱动器将运行时工具安装包复制到脱机设备,然后运行 .exe 文件。
  3. 仍然在脱机设备上,打开权利管理器,然后选择
    脱机
  4. 选择
    将此设备的权利激活请求导出到文件
    ,然后选择
    下一步
    。保存新生成的权利密钥。
    权利密钥是为组织分配权利时使用的 FactoryTalk Optix 所创建的 25 个字符的密钥。
  5. 输入权利密钥,然后选择
    创建
    小贴士: 系统将提示您输入脱机设备上的激活请求文件的名称。Rockwell Automation 建议使用权利密钥作为文件名。
  6. 输入文件名并选择
    保存
  7. 选择
    确定
  8. 通过 USB 驱动器将激活请求文件传输到运行时联机设备。
  9. 打开权利管理器,然后选择
    联机
  10. 选择
    激活其他设备的权利
    ,然后选择
    下一步
  11. 浏览并选择您创建并复制到联机设备的激活请求文件。
  12. 选择
    激活
  13. 选择
    确定
    将打开浏览器窗口,以保存新激活的权利文件。
  14. 接受文件名并选择
    保存
  15. 选择
    确定
  16. 将权利文件复制回到脱机设备。
    1. 在脱机设备上,打开权利管理器,然后选择
      脱机
    2. 选择
      将已激活的权利文件安装到此设备
      ,然后选择
      下一步
  17. 浏览刚刚复制的已激活的权利文件,然后选择
    打开
  18. 选择
    确定
    权利管理器现在会显示已安装的权利。
该权利现已安装到脱机运行时设备上并处于激活状态。返回 FactoryTalk Optix 登录页面并查看
组织权利
,以查看和确认激活日期。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal