在单个设备上安装多个 FactoryTalk Optix Studio

多个
FactoryTalk® Optix Studio™
安装版本可以在一台设备上共存:较新的安装不会自动替换旧的安装。
一个设备可以同时将多个
FactoryTalk® Optix Studio™
实例存储在
Program Files
FactoryTalk Optix
存储库中以版本号命名的单独文件夹中。
重要提示: 可以同时运行多个
FactoryTalk® Optix Studio™
安装。
多个 VPN 网络接口随与其相关的
FactoryTalk® Optix Studio™
一起安装。
小贴士: 如果您尝试在其他
FactoryTalk® Optix Studio™
实例中打开同一个项目,则会显示一条警告并阻止您打开它:
该项目与当前在 FactoryTalk Optix Studio 另一实例中打开的项目同名
。
  1. 通过选择
    设置
    版本控制
    ,可以从每个
    FactoryTalk® Optix Studio™
    实例登录到 GitHub。
  2. 当您不再需要某个
    FactoryTalk® Optix Studio™
    实例时,请卸载该实例及相关的 VPN 网络接口。
  3. 在安装较新版本的
    FactoryTalk® Optix Studio™
    时,将出现一个对话框,提示您选择是否覆盖旧安装。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal