启动 FactoryTalk Optix Studio Pro

分配权利后,可通过桌面或 Web 浏览器启动
FactoryTalk® Optix Studio™
Pro,同时通过任一方式启用 Pro 功能。
小贴士: 如果您已分配到权利或被授予 90 天试用期,则可以使用
FactoryTalk® Optix Studio™
Pro。
  • 从桌面启动
    FactoryTalk® Optix Studio™
    Pro
    :
    小贴士: 尽管桌面上的应用程序图标保持不变,但 Pro 功能将在用户登录和权利分配有效后显示。
    1. 在 Windows 的
      开始
      菜单中,键入
      FactoryTalk Optix Studio
      ,或双击桌面上的
      FactoryTalk® Optix Studio™
      图标。
    2. 该应用程序打开后,如果您未登录,请从顶部栏中选择
      登录
      ,然后使用 MyRockwellAutomation 帐户凭据登录。
    3. 如果在使用
      FactoryTalk® Optix Studio™
      时对权利进行了任何更改,请重新启动该应用程序。
  • 从 Web 浏览器启动
    FactoryTalk® Optix Studio™
    Pro
    :
    1. 访问
      FactoryTalk® Optix™
      登录页面。请参见FactoryTalk Optix 登录页面。
    2. 根据需要进行身份验证。
    3. 在
      FactoryTalk® Optix™
      登录页面上,选择
      在浏览器中打开
      。
      小贴士:
      如果您没有
      FactoryTalk® Optix Studio™
      Pro 权利,则会打开一个显示
      需要权利
      的对话框。
      完成
      名称
      、
      电子邮件
      和
      说明
      ,然后选择
      提交
      。
      当试用权利请求获得批准后,您将收到一封电子邮件。可能 24 小时后才能完成批准。在
      FactoryTalk® Optix™
      Pro 权利获得批准之前,您可以下载并安装
      FactoryTalk® Optix™
      的桌面版本。当权利可用时,重复上述步骤。
    4. 选择
      继续
      可启动
      FactoryTalk® Optix Studio™
      小贴士:
      选择
      取消
      可使
      FactoryTalk® Optix™
      登录页面保持打开状态。
      要从上一个会话自动打开
      FactoryTalk® Optix Studio™
      Pro,请在登录页面右上角选择包含首字母缩写的头像,在
      设置
      中选择
      自动打开上次使用的工作区
      ,然后选择
      保存
      。
      小贴士: 通过浏览器启动
      FactoryTalk® Optix Studio™
      Pro 后,它将在下次打开
      FactoryTalk® Optix™
      登录页面时自动启动。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal