对 FactoryTalk Optix Studio Pro 权利进行主机转换
可以使用
FactoryTalk® Optix Studio™
桌面应用程序或
FactoryTalk® Optix™
登录页面对 FactoryTalk® Optix Studio™
Pro 权利进行主机转换。
重要提示:
仅当由于技术或组织原因需要移动权利时,才应对权利进行主机转换。每月最多可进行 2 次权利主机转换。如果您需要在同一个月内进行第三次主机转换,请联系软件支持。
按照以下步骤之一将
FactoryTalk® Optix Studio™
Pro 权利从一个用户重新分配给另一个用户。从桌面应用程序进行主机转换
- 确保您的设备已连接到 Internet。
- 访问FactoryTalk® Optix Studio™桌面应用程序。
- 单击右上角的登录图标。
- 在下拉菜单中,选择主机权利转换。
从
FactoryTalk® Optix™
登录页面进行主机转换
FactoryTalk® Optix™
登录页面进行主机转换- 确保您的设备已连接到 Internet。
- 访问FactoryTalk® Optix™登录页面。
- 选择。
- 单击位于要进行主机转换的FactoryTalk® Optix Studio™Pro 权利旁边的最右侧列中的主机转换按钮。
提供反馈