在脱机设备上激活 FactoryTalk Optix Runtime

如果 Runtime 设备未连接到 Internet,则需要完成 Runtime 权利脱机激活。
提醒事项: 在以下说明中,权利序列号 XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 用作占位符。
  1. 在脱机设备上生成
    ActivationRequest
    文件。
  2. 通过联机设备上的 outputActivationRequest 文件,使用 ActivationRequest 生成
    entitlementFile
  3. entitlementFile
    传输到脱机设备。
  4. 激活之前在联机设备上激活的
    entitlementFile
    提醒事项: FTOptix 权利管理器 CLI 程序包含一个激活请求文件,可将该文件传输到联机计算机以继续进行联机激活。

  1. 在 FactoryTalk Optix 登录页面中,选择
    权利
    组织权利
    ,然后从属于组织的权利列表中复制权利序列号。
  2. 要允许激活权利,请启动自安装 shell 脚本 FTOptixEntitlementCli.sh。在终端中,使用
    --outputActivationRequestFile
    命令生成带有
    .req
    扩展名的激活请求文件:
    sudo FTOptixEntitlementCli --offlineActivate --entitlementKey XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX --outputActivationRequestFile .
    提醒事项: 跟在
    --outputActivationRequestFile
    后面的句点表示在当前文件夹中创建了一个
    XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.req
    文件。此文件包含传输数据所需的所有参数。
    提醒事项: 只有超级用户可以安装 FactoryTalk Optix 权利管理器 CLI 程序以激活权利。
  3. 将激活请求文件存储在一个可以轻松找到的位置,以便以后传输到联机设备。为此,请输入激活请求文件的位置路径和序列号
    sudo FTOptixEntitlementCli --onlineActivate --activationRequestFile /foldername1/foldername2/XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.req
    ,然后将生成的
    .req
    传输到联机设备。
  4. 输入
    sudo FTOptixEntitlementCli --onlineActivate --activationRequestFile XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.req --outputEntitlementFile .
  5. 在行 的末尾添加
    --outputEntitlementFile .
    以激活权利:
    sudo FTOptixEntitlementCli --onlineActivate --activationRequestFile /foldername1/foldername2/XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.req --outputEntitlementFile .
  6. .ent
    文件会生成:
    XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.ent
    。然后,FactoryTalk Optix Runtime 将读取此文件,以检查权利是否可用。
  7. 输入
    sudo FTOptixEntitlementCli --offlineActivate --entitlementFile XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.ent
  8. 此时将成功导入权利。
  9. (可选)要查看更新的权利,请在 FactoryTalk 登录页面中选择
    权利
    组织权利
    提醒事项: 您必须是管理员或所有者才能查看权利状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal