设置 FactoryTalk Optix 运行时工具
提醒事项:
FactoryTalk Optix 运行时工具目前支持 Ubuntu 22 x64 CPU。
用于 Ubuntu 22.04 的 FactoryTalk Optix 运行时工具由 FactoryTalk Optix 应用程序更新服务和 FactoryTalk Optix 权利命令行界面 (Command Line Interface, CLI) 组成。
- 安装和更新 Ubuntu 桌面 22.04。
- 输入下列命令:
- sudo apt-get update
- sudo apt-get upgrade
- sudo apt-get install libxcb-cursor0
- cd ~/Downloads
- tar xvf FactoryTalkOptixRuntimeToolsSetup_Ubuntu_22_x64_[version].Beta.tar.gz
- chmod +x FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh
- ./FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh
- 重新启动 Ubuntu 并继续激活权利。
提醒事项:
如果项目包含视频播放器,请使用
sudo apt-get install gstreamer1.0-libav ubuntu-restricted-extras
命令安装任何其他软件包。提供反馈