在联机设备上激活 FactoryTalk Optix Runtime

如果运行时设备已连接到 Internet,则联机激活运行时权利。
小贴士: 权利序列号
XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
用作占位符。
  1. 启动自安装 shell 脚本
    FTOptixEntitlementCli.sh
    ,以激活权利。
    小贴士: 只有超级用户可以安装
    FactoryTalk® Optix™ Entitlement Manager
    CLI 程序以激活权利。
  2. 在终端中,输入
    sudo FTOptixEntitlementCli --onlineActivate --entitlementKey
    XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
    。
  3. 输入
    sudo FTOptixEntitlementCli --showInstalledEntitlement
    以显示权利详细信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal