在脱机设备上激活 FactoryTalk Optix Runtime

如果运行时设备未连接到 Internet,则需要完成运行时权利脱机激活。
小贴士: 权利序列号
XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
在指令中用作占位符。
  1. 在
    FactoryTalk® Optix™
    登录页面中,选择
    权利
    组织权利
    ,然后从权利列表中复制权利序列号。
  2. 启动 CLI 程序,并使用此命令生成激活请求文件:
    sudo FTOptixEntitlementCli --offlineActivate --entitlementKey
    XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
    --outputActivationRequestFile .
    小贴士:
    .req
    文件在当前文件夹中创建,包含了数据传输所需的所有参数。
    小贴士: 只有超级用户可以安装
    FactoryTalk® Optix™ Entitlement Manager
    CLI 程序以激活权利。
  3. 存储激活请求文件,以便稍后传输到联机设备。使用此命令:
    sudo FTOptixEntitlementCli --onlineActivate --activationRequestFile /
    foldername1
    /
    foldername2
    /
    XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
    .req
  4. 使用此命令生成权利文件:
    sudo FTOptixEntitlementCli --onlineActivate --activationRequestFile
    XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
    .req --outputEntitlementFile .
  5. 将生成的
    .ent
    文件传输到脱机设备。
  6. 使用此命令在脱机设备上激活权利文件:
    sudo FTOptixEntitlementCli --offlineActivate --entitlementFile
    XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
    .ent
    此时将成功导入权利。
  7. (可选)要查看更新的权利,请在 FactoryTalk 登录页面中选择
    权利
    组织权利
    。
    小贴士: 您必须是管理员或所有者才能查看权利状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal