创建面板

创建可用于在两个其他面板之间切换的导航面板。
  1. 创建 SavePanel (type):
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      UI
      文件夹,然后选择
      新建
      容器
      面板
      。
    2. 将光标悬停在面板上,选择
      编辑图标
      ,然后输入
      SavePanel
      。
  2. 创建 ValuePanel (type):
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      UI
      文件夹,然后选择
      新建
      容器
      面板
      。
    2. 将光标悬停在面板上,选择
      编辑图标
      ,然后输入
      ValuePanel
      。
  3. 创建导航面板:
    导航面板用于在不同面板之间切换。
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      容器
      导航面板
      。
    2. 在
      属性
      中的
      面板1
      下面,在
      面板
      属性和
      ProjectName
      UI
      SavePanel (type)
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    3. 在
      属性
      中,选择
      面板
      旁边的
      黑色添加图标
      。
    4. 在
      属性
      中的
      面板2
      下面,在
      面板
      和
      ProjectName
      UI
      ValuePanel (type)
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal