开发用于关闭主机系统的 NetLogic

创建用于
立即关闭在其上运行
FactoryTalk Optix 应用程序
的主机
Windows®
系统
的 NetLogic。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器。
  1. 开发用于关闭主机系统的 NetLogic
  2. 在
    项目视图
    中,右键单击
    NetLogic
    ,然后选择
    新建
    运行时 NetLogic
    。
  3. 将光标悬停在 NetLogic 上,选择
    编辑图标
    并输入
    ShutDownSystemNetLogic
  4. 双击 NetLogic。
    外部代码编辑器将打开。
  5. 使用以下代码替换现有代码:
    #region StandardUsing using System; using FTOptix.Core; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.HMIProject; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.NetLogic; using FTOptix.OPCUAServer; using FTOptix.UI; using System.Diagnostics; #endregion public class ShutDownSystemNetLogic : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { [FTOptix.NetLogic.ExportMethod] public void SystemShutDown() { var psi = new ProcessStartInfo("shutdown", "/s /t 0"); psi.CreateNoWindow = true; psi.UseShellExecute = false; Process.Start(psi); } }
  6. 保存代码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal