搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
创建用于关闭应用程序的按钮
创建用于关闭
FactoryTalk Optix 应用程序
应用程序的按钮。
在
项目视图
窗格中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
基本控件
按钮
。
将光标悬停在按钮上,选择
并输入
CloseApplicationButton
。
在
属性
中,将
文本
设置为
Close application
。
在
事件
中,选择
MouseClick 事件
旁边的
,然后选择
命令
核心命令
关闭
。
开发用于关闭和关机的按钮
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal