搜索
FactoryTalk Optix 1.7.x 帮助
创建客户端面板加载器
创建用于从服务器项目获取面板数据的面板加载器。
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
容器
面板加载器
。
将光标悬停在面板加载器上,选择
并输入
ClientPanelLoader
。
开发用于导入翻译内容的解决方案
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal