搜索
FactoryTalk Optix 1.7.x 帮助
创建 OPC UA 服务器
创建一个 OPC UA 服务器,用于从服务器项目推送翻译,并用这些翻译填充客户端项目。
在
项目视图
中,右键单击
OPC-UA
文件夹,然后选择
新建
OPC UA 服务器
。
在
属性
中,记录
端点 URL
属性的值。
提醒事项:
之后,您需要使用
端点 URL
属性值来配置 OPC UA 客户端。
开发用于导入翻译内容的解决方案
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal