创建面板
创建具有标记的面板,其标记可根据当前登录用户的区域设置进行调整。
- 为面板创建文件夹:客户端项目将获取该文件夹。
- 在项目视图中,右键单击UI,然后选择 。
- 将光标悬停在文件夹上,选择并输入
Panels。
- 创建面板 (type):
- 在项目视图中,右键单击Panels,然后选择。
- 右键单击面板1 (type),然后选择。
- 将光标悬停在标记上,选择并输入
HelloWorldLabel。 - 在属性中,将文本设置为Hello World!。
- 添加面板加载器:
- 在项目视图中,右键单击MainWindow (type),然后选择。
- 将光标悬停在面板加载器上,选择并输入
ServerPanelLoader。 - 在属性中,在面板和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈