搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
导入 ClockLogic
从
模板库
中导入 ClockLogic NetLogic 以获取当前日期和时间。
在工具栏中,选择
模板库
。
在
库
中,搜索
Clock
在
组件
下面,将
时钟
拖到
项目视图
中的
NetLogic
上。
ClockLogic
将显示在
项目视图
中的
NetLogic
下面。
添加对象
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal