创建应用程序界面

创建一个按钮和一个标记,在按下该按钮时,标记的文本将发生更改。
  1. 在
    项目视图
    中,展开
    UI
    。
  2. 右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    按钮
    。
  3. 在
    属性
    中,将
    文本
    设置为
    Run Script
    。
  4. 在
    项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    标记
    。
  5. 在
    属性
    中,将
    文本
    设置为
    Original label text
    。
  6. 排列界面元素。
标记为“Run Script”的按钮,旁边是显示“Original label text”的标记,两者均位于网格布局中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal