创建报警

创建针对超出温度发出警告的单一物位报警。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    报警
    ,然后选择
    新建
    单一物位报警
    。
  2. 在
    属性
    中,将
    上限
    设置为
    60
    。
  3. 将
    自动证实
    设置为
    真
  4. 将
    消息
    设置为
    Maximum temperature exceeded
  5. 在
    输入变量
    和
    ProjectName
    模型
    Temperature
    之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal