创建报警网格

添加预先配置的报警网格。
  1. 添加预先配置的小组件 (type):
    1. 在工具栏中,选择
      模板库图标
      模板库
      。
    2. 在中,搜索
      Alarm Grid
      。
    3. 在
      组件
      下面,将
      报警网格
      拖到
      项目视图
      中的
      UI
      上。
  2. 在
    项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    报警网格
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal