搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
创建变量
创建用于指示当前温度的变量。
创建变量:
在
项目视图
中,右键单击
模型
,然后选择
新建
变量
。
将光标悬停在变量上,选择
并输入
Temperature
。
配置变量:
在
属性
中,选择
Int32
,然后选择
Float
。
右键单击
Temperature
,然后选择
新建
范围
。
在
EURange
下面,将
上限
设置为
100
。
开发本地化的事件记录器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal