创建“刷新”按钮

创建用于刷新数据网格中数据的按钮。
小贴士: 可以从
模板库
中添加包括刷新按钮的
报警事件记录器
,而无需从头开始创建此小组件。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    按钮
    。
  2. 在
    属性
    中,将
    文本
    设置为
    Refresh Data
    。
  3. 在
    事件
    中,选择
    MouseClick 事件
    旁边的
    黑色添加图标
    ,然后选择
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    数据网格1
    刷新
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal