创建线性仪表

创建用于查看和控制当前温度的仪表。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    线性仪表
    。
  2. 配置仪表:
    1. 在
      属性
      中,在
      值
      和
      ProjectName
      模型
      Temperature
      之间创建动态链接。
    2. 选择
      警示区
      旁边的
      黑色添加图标
      。
    3. 在
      警示区1
      下面,在
      自
      和
      ProjectName
      报警
      单一物位报警1
      上限
      之间创建动态链接
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    4. 在
      警示区1
      下面,在
      至
      和
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      线性仪表1
      最大值
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    5. 在
      警示区1
      下面,将
      颜色
      设置为
      #fe1414
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal