搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
创建键-值转换器
创建用于将布尔值更改为本地化文本的转换器。
在
项目视图
中,右键单击
转换器
,然后选择
新建
键-值转换器
。
双击转换器。
在编辑器中,设置以下值:
键
Boolean
值
String
True
True
False
False
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
开发本地化的事件记录器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal