创建数据库

为事件记录器创建数据库。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    记录器
    ,然后选择
    新建
    嵌入式数据库
    。
  2. 添加包含以下列的数据库表:
    列名称
    类型
    值
    ActiveState_Id
    Boolean
    False
    AckedState_Id
    Boolean
    False
    ConfirmedState_Id
    Boolean
    False
    Time
    UtcTime
    Not set
    Message_it-IT
    String
    Message_en-US
    String
    Severity
    UInt16
    0
    有关更多信息,请参见配置数据库表。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal