搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
配置消息代理 IP
可以通过创建变量来设置消息代理的 IP 地址。
在
项目视图
中,右键单击
模型
文件夹,然后选择
新建
变量
。
在
项目视图
中,将光标悬停在变量上,选择
并输入
BrokerIpAddress
。
在
属性
中,选择
Int32
,然后选择
String
。
在
BrokerIpAddress
属性值中,输入 MQTT 代理的 IP 地址。
为进行测试,可以输入
test.mosquitto.org
将应用程序配置为 MQTT 客户端
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal