搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
添加变量值更改事件
添加并配置变量值更改事件,以便在变量值更改时显示对话框。
小贴士:
除了使用改变事件,还可以配置转换事件。有关事件的更多信息,请参见
事件
。
在
项目视图
中,选择
MainWindow (type)
。
在
事件
中,选择
并选择
ProjectName
模型
Variable1Changed
VariableValueChangedEvent (type)
选择
Variable1Changed/VariableValueChangedEvent
旁边的
并选择
命令
UI 命令
打开对话框窗口
。
在
方法
方法参数
下面,在
Dialog
和
ProjectName
UI
Dialogs
对话框1 (type)
之间创建动态链接。
值更改时显示对话框
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal