搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
创建模拟量变量
创建用于指示温度的模拟量变量。
在
项目视图
中,右键单击
模型
,然后选择
新建
模拟量变量
配置变量:
在
属性
中,将
模拟量变量1 (Float)
属性值设置为
50
。
选择属性值旁边的
<无>
,然后选择
温度: 华氏度
在
EURange
下面,将
下限
设置为
-10
。
将
上限
设置为
60
。
将
约束
设置为
真
。
开发具有本地化工程单位的仪表
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal