搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
创建登录表单
创建用于进行登录的界面。
添加预先配置的小组件 (type):
在工具栏中,选择
模板库
。
在
库
中,搜索
Login form
。
在
组件
下面,将
登录表单
拖到
项目视图
中的
UI
上。
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
登录表单1
LoginFormComponents
登录
。
在
属性
中,在
用户
和
ProjectName
安全
用户
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
开发具有本地化工程单位的仪表
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal