搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
创建标记
创建以针对登录用户的区域设置调整的格式显示温度的标记。
在
项目视图
窗格中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
基本控件
标记
。
创建标记变量:
在
属性
的顶部,依次选择
和
模拟量变量
。
使用
EU 模式
本地化
在
模拟量变量1
属性和实际
模拟量变量1
变量之间创建复杂动态链接。
动态链接
ProjectName
模型
模拟量变量1
配置
EU 模式
本地化
使用字符串格式器在
文本
和
模拟量变量1
之间创建复杂动态链接:
字符串格式器1
{0} {1}
{0} 动态链接
ProjectName
UI
MainWindow (type)
TemperatureLabel
模拟量变量1
{1} 动态链接
ProjectName
UI
MainWindow (type)
TemperatureLabel
模拟量变量1
EngineeringUnits
DisplayName
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
开发具有本地化工程单位的仪表
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal