创建变量

创建用于定义电机报警、温度和各个要素的变量。
小贴士: 可以在脱机模式下导入控制器变量,而无需手动创建变量。请参见导入控制器变量。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    模型
    ,然后选择
    新建
    变量
    ,以创建五个变量。
  2. 对这些变量进行重命名,方法是将光标悬停在每个变量上,选择
    编辑图标
    并输入以下内容:
    • Ingredient01
    • Ingredient02
    • Ingredient03
    • Motor1Alarm
    • Temperature
  3. 在
    项目视图
    中,选择
    Motor1Alarm
    。
  4. 在
    属性
    中,选择
    Int32
    ,然后选择
    Boolean
    。
    变量值类型将更改为布尔值。这是以后要配置的数字量报警所必需的。
模型节点
Model 文件夹包含一系列变量,包括 Ingredient01、Ingredient02、Ingredient03、Motor1Alarm 和 Temperature。
请记下变量的位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal