配置温度控件

创建标记、文本框和线性仪表对象,以显示和控制温度变量。
  1. 在
    项目视图
    中,双击
    Page1 (type)
    。
    Page1 (type) 将在编辑器中打开。
  2. 右键单击
    Page1 (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    标记
    。
  3. 在
    属性
    中,将
    文本
    设置为
    Temperature:
    。
  4. 在
    项目视图
    中,右键单击
    Page1 (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    文本框
    。
  5. 在
    属性
    中,在
    文本
    和
    Temperature
    变量之间创建动态链接。
    小贴士: 可以通过将
    Temperature
    变量从
    项目视图
    拖到
    属性
    中
    文本框
    的
    文本
    属性值上来创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  6. 在
    项目视图
    中,右键单击
    Page1 (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    线性仪表
    。
  7. 在
    属性
    中,在
    值
    和
    Temperature
    变量之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  8. 在编辑器中,根据您的偏好排列对象。
右上角的温度控件
带有网格背景的用户界面,显示温度滑块控件、数字调整框和切换开关,并在中心位置显示一个 LED 灯。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal