配置配方

创建使用 Ingredient01、Ingredient02 和 Ingredient03 变量的配方模式。
有关更多信息,请参见配置配方模式。
  1. 在工具栏中,选择
    打开配置板页面图标
    打开配置板页面
    。
  2. 在编辑器中,选择
    配置配方
    。
  3. 选择
    新建配方
    。
  4. 在
    名称
    中,输入配方模式的名称,然后选择
    下一步
    。
  5. 在
    目标节点
    中,选择包含要用作成分的变量的项目节点,然后选择
    下一步
    。
    目标节点可以是
    模型
    文件夹、
    模型
    文件夹中的对象,或包含控制器变量的节点。
    小贴士: 要将来自多个节点的变量定义为成分,请在
    模型
    文件夹中创建一个专用对象,并在其中添加变量。然后,在变量和成分之间创建动态链接。选择此对象作为目标节点可使成分选择更容易。
  6. 选择
    新建数据库
    。
  7. 在
    名称
    中,输入
    RecipeDB
    并选择
    下一步
    。
  8. 选择要用作成分的变量(例如,
    Ingredient01
    、
    Ingredient02
    和
    Ingredient03
    ),然后选择
    下一步
    。
  9. 查看配方摘要,然后选择
    退出
    。
配方模式1
将显示
项目视图
中的
配方
下面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal